结果:找到"2.4G RFID",相关内容103条
  • 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
  • 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
  • SI24R12.4G收发一体研发经验分享
  • Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
  • 一文看懂RFID产业链!
  • 01什么是RFIDRFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术,又称“电子标签”,是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式自动识别技术,在无人进行干预的情况下,它可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关的数据。RFID技术工作环境弹性较大,除可在极端环境下进行工作外,亦可识别高速运动物体和同一时间识别多个标签。02RFID组成及工作原理RFID主要由标签、阅读器/读写器、天线三个部分组成。标签的主要功能是附着在物体上用以标识目标对象,由耦合元件及芯片组成,具有唯一的电子编码;阅读器/读写器的主要功能是读取(或写入)标签信息,分为手持式和固定式;天线的功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-01-02 14:43:00
  • SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
  • SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G单发芯片:RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
  • SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频收发芯片,2.4GRFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
  • SI24R1兼容NRF24L01
  • 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GRFID,校园卡,电动车防盗 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
  • 2.4G,电动车防盗方案SI24r2E,RFID与芯片介绍
  • 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,中科微,SI24R1,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 11:53:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: